This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSPI-3P-DSPVOIPCODECS:COTS 符合 DO254/AMC 20-152A 标准

Guru**** 2481985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537261/dspi-3p-dspvoipcodecs-cots-comply-with-do254-amc-20-152a

部件号:DSPI-3P-DSPVOIPCODECS


工具/软件:

尊敬的 TI 成员:

 

我叫 Shin、来自日本的管理咨询农场 Kearney。

 

我们目前正在支持客户遵守 DO254/AMC 20152A 标准。

在这方面、我们正在探索适合用于 DAL A 飞机系统的 COTS。

 

如果您能提供符合 DO254/AMC 20-152A 标准的 COTS 系列、我们将不胜感激。

 

谨致问候、Shin)Kearney(