This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:AM62x MCAL 页面中的时钟配置问题

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537206/am625-q1-the-clock-configuration-issues-in-the-am62x-mcal-page

器件型号:AM625-Q1


工具/软件:

您好、

在使用 MCAL /MCU/McuClockSettingConfig 时钟配置时、遇到了以下两个问题:

1. 配置项 McuClockModuleId、中有很少的可选时钟模块、如下图所示。 但是、芯片的许多外设模块都需要使用时钟进行配置、例如 MCSPI0/MCSPI1/MCSPI2 I2C0/I2C1/I2C2/I2C3/UART 模块等 但目前无法通过 MCU 使用时钟对其进行配置。  应该如何配置这些外设的时钟?

2. 配置项 McuClockSoureId 中的时钟源应该如何与芯片外设相对应?  现在我举个例子来补充说明:

  如下图所示、MCU_I2C0 对应于两个时钟源:MCU_SYSCLK0/4 和 MCU_PLL0_HSDIV1_CLKOUT。

   

     下图显示了可为配置项 McuClockSoureId 选择的时钟源。  然后、在配置 MCU_I2C0 时、应选择哪个时钟源?

   

我还有一些关于时钟树的其他问题:

1.  外设的时钟可以由 MCU/McuClockSettingConfig 关闭或打开吗?

2、 如何切换内部 RC 时钟和外部高速时钟,以及如何开启 RTC 时钟?

3.  对于在 AM62x R5F 内核上运行 AUTOSAR 的时钟树配置、是否有任何相应的文档?