This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:am62x 加密和解密

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525582/am62a7-am62x-encrypt-and-decrypt

器件型号:AM62A7


工具/软件:

如何启用对 Linux boot.bin 和内核 linux.bin/recovery 内核的加密/解密支持?  我看到了支持签名的代码、但不支持加密/解密、但也看到了一些提到加密/解密的文档。 您能否指出代码(如果可用)和支持对引导映像(tiboot3、tispl、u-boot 等)和内核映像(linux.bin/recovry 内核)进行加密/解密的正式文档/链接在哪里?  谢谢爱平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的爱平:
    二进制加密/解密在安全启动流程中是可选的、Linux SDK 目前仅通过签名验证支持完整性检查、而不支持二进制加密/解密。
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    感谢您的答复。 我知道加密/解密是可选的。 由于我们的产品需要启用 Linux 恢复内核和正常内核在加载后进行加密和解密、您能否提供建议或方法来执行此操作? 由于加密和解密由 TI 固件自动处理、因此我不知道映像的格式是什么。 任何文档或 SDK 代码示例都将很有帮助、谢谢 Aiping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的爱平:
    在扩展安全启动流程中、TI OM/TIFS 用于验证 spl/u-boot、下一阶段 u-boot 通过社区 u-boot 时基故障签名验证方案来正确验证内核/DTB。
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1477353/am6442-processor-sdk-linux-secure-boot-authentication-u-boot-proper---linux/5671474#5671474
    https://git.ti.com/cgit/ti-u-boot/ti-u-boot/tree/doc/usage/fit/signature.rst
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    我的问题与 Linux 内核映像加密和解密支持有关、而不是身份验证(签名验证)。 您的回复不包含任何关于加密/解密的内容。 您能否提供有关如何在 TI 平台上添加图像加密/解密支持的信息?

    谢谢爱平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的爱平:
    是的、通过将内核/DTB 的 u-boot 正确验证移至新的 u-boot 时基故障方案、只执行签名身份验证来进行完整性检查、而不执行机密性检查。 U-boot 时基故障代码由社区维护、而不是由 TI SDK 细节负责。
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    我理解你的观点。 但 TI 的文档清楚地表明、TI 的固件/ROM 支持身份验证和解密。 我们希望使用 TI 的固件/ROM 对恢复内核或 Linux 内核进行解密、哪些应该更安全、解密密钥应该能够在保险丝中烧坏? 请 为我们提供支持、并提供我们如何实现此目标的接口或文档。

    谢谢爱平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的爱平:
    这是一个替代选项
    1/。 请参阅 Linux SDK 8.x、其中 u-boot 使用 TIFS API 正确验证内核/DTB(使用了强制签名验证,但不使用可选的二进制 blob 解密)
    2/。 请参阅 MCU+SDK 中的安全启动流程、在这个流程中、除了强制签名验证外、它还可配置为启用可选的二进制 blob 解密。
    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62AX/10_01_00_33/exports/docs/api_guide_am62ax/SECURE_BOOT.html#autotoc_md192
    #加密选项(是/否)
    ENC_ENABLED?=否

    例如、取 2/。 作为基准、并将其应用于 1/。 在 TIFS API 调用中启用签名验证+二进制 blob 解密。 这仅供您参考、以启用您的用例。
    此致、
    - Hong