This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:高 IO 等待和 PVR 日志

Guru**** 2481665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1525198/tda4ve-q1-high-io-wait-and-pvr-log

器件型号:TDA4VE-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

我们使用 TDA4VE 的客户在系统上观察到高“IO 等待“。 检查 dmesg 日志后、他们发现当出现高 IO 等待时、PVR 日志会同时打印。

您能否帮助检查高 IO 等待值与 PVR 日志之间是否存在关联? 我们怀疑 GPU 操作导致 IO 等待。 谢谢你

e2e.ti.com/.../dmesg_5F00_0610.txt

此致、

朱星宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、在多次测试后、我发现这种类型的日志有时会出现、有时不会出现。 为什么这是一个概率事件? 这有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyu。

    我们的 GPU 专家目前正在度假。 请预计此主题的响应会延迟。

    您能帮助检查高 IO 等待值与 PVR 日志之间是否存在关联吗? 我们怀疑 GPU 操作导致 IO 等待。

    一般来说、这些不应相关。 我在引导日志期间看到这一点、怀疑其中一个存在问题的外设存在问题。 您可能需要通过不加载 GPU 模块来重试引导(将该模块列入 rootfs 中的黑名单,或者重命名内核模块名称)。

    在引导过程中运行 GPU 的文件系统中运行的是什么?

    在任何情况下、这都可能不是 GPU 问题。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :  

            打印的日志位于 PVR 驱动程序中。 如果不加载此 ko 文件、则肯定没有日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaston、  

    当我离开办公室,赶上几个话题时,我对延误表示歉意。  您使用的是哪个 SDK 和版本? 您使用的是默认文件系统还是进行了更改?  

    在我们评估之前、您能否浏览此常见问题解答、并提供分析 GPU 所需的日志和信息 (FAQ)。

    谢谢、
    Sarabesh S.