This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:UBIFS 根文件系统同步

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536189/processor-sdk-am335x-ubifs-root-file-system-sync

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
《Thread 中讨论的其他器件:AM3359》

工具/软件:

关于我们的定制硬件 am3359 处理器、使用了 UBIFS。

与闪存的同步涉及更新闪存存储器(即在添加新文件或修改现有文件时由处理器更新 ubifs 分区)、需要的时间更长、具体取决于文件的大小。

但是、在修改或添加新文件后执行“sync -f“命令会加快闪存同步或更新速度。

遗憾的是、使用“sync -f“命令是不可行的。

您能否提供一些建议来尽量减少同步时间?

Linux SDK:适用于 Linux 的版本 4.19.59。

闪存:NAND (x16 GPMC)