This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:TDA4VEN (J722s) 如何在 SD 引导模式下运行 MCU 域应用程序?

Guru**** 2477875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535240/processor-sdk-j722s-tda4ven-j722s-how-to-run-mcu-domain-application-in-sd-boot-mode

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S


工具/软件:

您好 TI 专家、

  在 j721e 中、中的 MCU 10 映像是 tispl.bin。但在 j722 中、它更改为唤醒 MCU 映像。 那么、MCU 域如何在 SD 启动模式下运行 mcub10 映像? 是否有任何文档可以对其进行描述?

目前、 我只在 mcu+文件夹中构建一个示例映像。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 j721e 中、中的 MCU 10 映像为 tispl.bin。但在 j722 中、它更改为唤醒 MCU 映像

    是的、在所有以前的器件(例如 J721E)上、 tispl.bin 二进制文件的生成取决于编译的 MCU1_0 固件映像。

    但是、它对于 J722s 是不同的、因为 MCU1_0 不再充当保留的 DM 内核、现在它是 WKUP R5 内核。 因此、您必须生成文档中所示的 WKUP_R5 固件映像。  

    是否有任何文档可以描述它?

    具体来说、您可能需要查看我在此处链接的 SPL 加载文档

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我的问题是如何在 mcub10(MCU 域)上运行我的程序?  以下是详细信息、

    1.我认为 j722s 有 3 r5f MCU 内核、wakup/MCU/主域。

    2.对于唤醒 MCU、它是由'mcu_plus/example/...构建的 /wkup-R5fss0-0_freertos'、并作为 tispl.bin 的一部分

    3.对于 MCU2_0、它内置在 vision_app 文件夹中、并将.out 文件放在/lib/firmware/...中   文件系统。

    3.但 MCU 域、ISEE 是像唤醒 MCU 固件一样构建的、我想知道如何在 MCU 域内核上运行该程序、如上述方法所示?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的 SPL 引导正确吗? 不使用 SBL?

    我认为 j722s 具有 3 个 r5f MCU 内核、wakup/MCU/主域

    是的、正确。

    对于 MCU2_0、它内置了 vision_app 文件夹、并将.out 文件放在/lib/firmware/...中   文件系统

    您是否正在运行 Vision Apps 堆栈?

    但 MCU 域、ISEE 的构建方式就像 wakup MCU 固件一样、我想知道如何在 MCU 域内核上运行此程序、就像上述方法一样?

    您可以使用 makefile 和“cu_plus/example/.....以与 WKUP 相同的方式构建 MCU R5F 二进制文件 /mcu-R5fss0-0_freertos'。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 makefile 和“cu_plus/example/.....以与 WKUP 相同的方式构建 MCU R5F 二进制文件 /mcu-R5fss0-0_freertos'。

    是的,但是,我想知道 把哪个文件(哪个后缀文件?) 在哪个位置、在 j722s MCU 域内核上运行它(我使用 spl boot、sdcard 模式)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于美国节假日、回复可能会延迟。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想知道 放置哪个文件(哪个后缀文件?) 在哪个位置、在 j722s MCU 域内核上运行它(我使用 spl 引导、sdcard 模式)

    您将按照与使用 vision apps 构建结构中主 R5F *。out 相同的方式使用 MCU+ SDK 构建结构中的*。out 文件。 只需将生成的*。out 文件复制到'/lib/firmware/ti-ipc/j722s /'目录、并确保创建指向 “j722s-mcu-r5f0_0-fw"的“的软链接。 请查看此文档以了解更多信息。

    谢谢、

    Neehar