This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:什么是最好的 ISP 效果

Guru**** 2478345 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536245/am62a7-what-is-the-best-isp-effect-like

器件型号:AM62A7


工具/软件:

TI 团队大家好


最近、我们使用 AM62A7 芯片进行摄像头图像的 ISP 处理、并发现其 ISP 效果不符合我们的要求。

特别是在点光源的处理和动态范围的调整中,效果相当不理想。


我们想知道您是否有任何已完成的 AM62A7 ISP 调试样片、以及您是否能够展示 ISP 的最佳效果。
我们需要评估所调试的 ISP 效应及其与最佳 ISP 效应之间的差距。 并评估出色的 ISP 是否能够满足我们的需求。


如果最佳的 ISP 性能无法满足我们的需求、那么我们就没有必要继续优化当前的 ISP 性能。

谢谢、

此致、

Gao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高先生、

    您是否考虑提供原始图像捕获和 ISP 输出的图像质量不满意? 我们可以看看,并为您提供有关如何提高质量的建议。

    此致、

    建中