This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:DRA821U4

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534000/dra821u-dra821u4

器件型号:DRA821U


工具/软件:

尊敬的团队:

关于 UFS NAND 闪存 THGAF8G8T23BAIL (U19) 32GB 和 eMMC (MTFC16GAPALBH-AAT) U40 (128GB)。 两者都是存储器大小较大的易失性存储器。

因为我们使用的接口非常有限。 比如我们没有使用 PCIe、DSI、DisplayPort、SERDES、USB3.0、 USB3.1、音频接口、ADC 接口、I3C、CSI2、 MIPI 接口。 除了 1Gbps 以太网通信之外、我们不使用任何高通信或高数据接口。   我们可以自定义易失性存储器大小吗? 因此、我正在考虑移除 U19 UFS NAND 闪存。 我认为 eMMC U40 足以用于我们的操作系统和代码存储。  是否可以进行设计、请分享您的想法。

谢谢、

Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

    您能进一步说明一下这是什么样子吗? 您有要展示的原理图吗?

    我们尚未测试移除 UFS 闪存会对接口产生什么影响、因此很难判断会发生什么。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户可以选择希望支持的非易失性存储器类型。  不需要同时支持 eMMC 和 UFS、也可以使用这两种器件。  存储器的大小取决于您的应用程序。