This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:电路板 ID 和装配 ID GPIO 引脚

Guru**** 2477995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530443/am62a7-q1-board-id-and-assembly-id-gpio-pins

器件型号:AM62A7-Q1


工具/软件:

您好、

在我的 TDA 设计中、我使用了用于电路板 ID 和组件 ID 的 MCU 域 GPIO。 但在 Sitara 中、这是由于 MCU 域 GPIO 中的限制。 我可以使用 主域 GPIO 吗?

谢谢 Arumugam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arumugam、

    您能解释一下电路板 ID 和组件 ID 如何连接到 SoC 吗?

    我们不会为板 ID 和装配体 ID 指定 GPIO。 可以使用任何 GPIO 来实现该目的。

    谢谢、

    Anshu