This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:在 AM67 的显示端口连接器上使用显示端口监视器

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535925/j722sxh01evm-use-display-port-monitor-on-display-port-connector-for-am67

器件型号:J722SXH01EVM
Thread 中讨论的其他器件:SN65DSI86

工具/软件:

我已经创建了链接并正确设置了 DSI-eDP 桥接器的驱动程序、但没有将任何视频输出到显示端口监视器。

因此、   尽管有常规显示端口连接器、DSI-eDP 桥 ti、sn65dsi86 似乎无法输出到常规显示端口监视器?

有人能直接给我看一个显示器、它有一个显示端口连接器、但实际上是 eDP 吗?
使用此连接器应该驱动什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evans:

    显示端口连接器也应支持常规 DP 监视器。 然而、尤其是对于 J722S EVM、我们在软件中延迟启用此端口。 最新的 11.0 SDK 映像应启用 DP、而 10.1 及更高版本 未启用 DP。  

    使用的是哪个 SDK 版本?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:

    我使用的是 10.01.08.01。 可以查看 11.0 SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    我懂了。 如果 11.0 SDK 仍然存在问题、请告诉我们。

    此致、

    Takuma