This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:RC/RF EP 选择

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536308/tda4vh-q1-rc-ep-selection

器件型号:TDA4VH-Q1


工具/软件:

尊敬的社区:

我想知道 SOC 如何在根复合体行为和端点行为之间做出决定。

首先:TRM 提供以下信息:

因此、它解释了外部自举引脚的区别。

第二:稍后在 TRM 上,仅根据 CTRLMMR_PCIE1_CTRL 寄存器中的 MODE_SEL 值调用软件配置(参见§12.2.3.3.1.1)。

第三:可在 TRM§4.3 中找到的引导模式引脚说明从不调用 EP 选择功能

您能解释如何进行选择吗? 涉及哪个引脚(如果有)?

此致、

Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    由于美国节假日、预计回复会延迟。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    模式选择基于 CTRLMMR、可通过软件设置。

    TI EVM 上有一个 DIP 开关、用于在 EP EVM/RC 模式之间切换。 但是、这主要用于控制 PCIe 复位信号的行为(通常也称为,PERST 信号只应由 RC 侧启动)。 此开关未在内部连接到任何 BOOTMODE 寄存器。

    此致、

    Takuma