This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:VPAC 中的 MSC 是否支持处理 UYVY 格式的图像?

Guru**** 2477875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536960/tda4vh-q1-does-the-msc-in-vpac-support-processing-images-in-the-uyvy-format

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

TDA4VH 定制板

SDK 11.0 Linux+FreeRTOS

我们的摄像机生成的图像格式是 UYVY、我们希望通过 MSC 进行处理。 但是、从 TRM 来看、MSC 似乎只能处理 NV12 或 NV21 格式的图像。

因此、我们想知道 MSC 是否可以直接处理 UYVY 格式的图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    VPAC HWA 中的多标量分量 不支持  UYVY 的输入格式。 如果要将 UYVY 转换为 NV12、则可以使用 DSS M2M 节点。

    谢谢您、
    Sarabesh S.