This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1: TDA4AEN 芯片有不同的速度等级,如何改变核心电压?

Guru**** 2477875 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4AEN-Q1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536121/tda4aen-q1-tda4aen-chip-has-different-speed-grade-how-to-change-the-core-voltage

器件型号:TDA4AEN-Q1
主题中讨论的其他器件: SysConfigTPS65223

工具/软件:

TDA4AEN 芯片具有不同的速度等级 (J、K)、请参阅 tda4aen-q1.pdf 第 86 页  

1.我们能否阅读寄存器/芯片 ID 来了解 TDA4AEN 速度等级?

2.如何设置 VDD_CORE 0.75/0.85、是否有 PMIC 寄存器设置?

3.速度等级 K 的 DDR4 时钟设置为 2000MHz 是很奇怪的  (我知道 DDR 时钟有几个齿轮,2133/1866/1600/。 来自 Micron/Samsung DDR4 数据表)

我使用 TI SysConfig 获得 DDR 设置、默认时钟为 1866MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于美国节假日、回复可能会延迟。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    1、速度等级不能直接通过软件检测。

    2. 应使用通过 VSEL 输入连接到 TPS65223 器件的适当原理图、将 PDN 配置为提供 0.75V 或 0.85V。  您可以在以下应用手册中找到详细信息:

    https://www.ti.com/lit/po/sprt775/sprt775.pdf?ts = 1751908011299

    3. 对于 K 速度等级的设备、将 DDR 配置为 4000MT/s 或更低的值是有效的。  或 3733MT/s(J 速度)。

    此致、

    Kyle