This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXICE110:STM32

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: IND-COMMS-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535234/tmdxice110-stm32

器件型号:TMDXICE110


工具/软件:

尊敬的 Philipp:

感谢您分享有关0x0016 - Invalid mailbox configuration错误的体验。
您提到、在移植到 STM32 时修复了一些与数据类型相关的编译器定义后、该问题已得到解决。

您能否准确指定哪些数据类型定义缺失或不正确?
了解哪些typedef或哪些#define陈述对解决问题至关重要、将是真正有益的。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您遇到  ALSTATUSCODE_INVALIDMBXCFGINPREOP 错误、更好的选择是在其分配位置放置一个断点、然后返回 IF 条件并修复相应的宏值。

    大多数常见情况包括 未根据 ESI 文件中配置的邮箱大小正确配置 MAX_MBX_SIZE、或者 不增加 MAX_MBX_WRITE_ADDRESS 以匹配物理地址的 ESI 配置。

    此致、
    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    我正在处理错误。  给定的误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    更新: 如需与 STM32 相关的调试支持、请联系相应的支持平台。

    此致、
    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望此消息能帮您找到答案。

    我有一个 TMC5480A-Bob-ETH V1.0 板 我想将其与结合使用 STM32F4 微控制器 。 目前、我正在将该板集成为基于 EtherCAT 的应用的一部分。

    您能否提供任何可用的文档、应用手册或视频教程来解释以下内容:

    • 如何配置和使用带有 STM32F4 的 TMC5480A-Bob-ETH 板?

    • 固件设置和通信(例如 SPI 或 EtherCAT)所需的步骤?

    • 工作参考项目或任何示例实现(最好使用 STM32)?

    非常感谢您提供的任何支持或指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMC5480A-Bob-ETH V1.0 板 [/报价]

    这不是 TI 器件。 您需要联系各自的供应商论坛以获得支持!!! 您可以考虑将 https://www.ti.com/product/AM2612 和 IND-COMMS-SDK 软件开发套件 (SDK)| TI.com 视为结合上述两个器件等功能的 TI MCU 器件。