This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6415T:TMS320C6415TBGLZ6B — 数据表和网站中的工作温度差异信息。

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535747/tms320c6415t-tms320c6415tbglz6b---discrepancy-operating-temp-info-in-data-sheet-and-website

部件号:TMS320C6415T


工具/软件:

网站和数据表之间存在差异信息。  

请检查我可以针对工作温度 105°C 订购哪个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否更具体地说明差异是什么/在哪里?  

    您将需要一个温度范围为“A"的“的器件。  例如: TMS320C6415TBGLZA8 

    ——保罗