This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:带 HS-SE 器件的 OSPI 安全启动

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1532928/am623-ospi-secure-boot-with-hs-se-part

器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件:AM2432

工具/软件:

您好:

我们希望将 HS 器件与 OSPI 闪存一起用作引导模式。 似乎目前 HS-SE 仅支持 SD/MMC、因为内核映像需要采用适合映像格式、并且 OSPI 在单独的分区中有 DTB 和内核映像。 我发现这篇讨论 AM2432 的相关文章。 此功能是否受支持、或者如果不受支持、是否会/何时可用?

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1415720/am2432-am2432-secure-boot-encryption-with-ospi-flash-expected-date

谢谢您、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    似乎目前只有 SD/MMC 支持 HS-SE、因为内核映像需要采用 FIT 映像格式、并且 OSPI 在单独的分区中具有 DTB 和内核映像。

    虽然这目前不是 SDK 开箱即用体验的一部分、但如何更改 OSPI 布局以使您可以放置和引导这样的合适映像? 不应该有任何因素阻止您沿着这条路径走下去、以使经过身份验证的引导正常工作。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的答复。 好的、我想知道 OSPI 器件与 MMC/SD 没有限制。 我们将对闪存进行重新分区、以使适合的映像正常工作。