This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:eth1 在从内核 4.4 迁移到内核 5.10 的 AM335x 板上不工作

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537012/am3354-eth1-not-working-on-am335x-board-moving-from-kernel-4-4-to-kernel-5-10

器件型号:AM3354


工具/软件:

大家好
我有一个基于 AM3354 的定制 SoM。
我能够将 Linux 内核更新到 4.4 版本并启用 2 个以太网端口 eth0 和 eth1。
硬件依赖于 2 个 PHY Micrel KSZ8041、以不同的方式提供 2 个端口。 时钟通过 ASFL1-50 在外部生成。
使用内核 5.10 引导时、我看到上有 2 个端口、但只有 eth0 工作并正在 ping。  
填充和拔出以太网电缆时始终显示“ethX 已接通/ ethX 已断开“、这意味着存在一些功能。

我认为问题出在 dts 文件中、因为硬件始终是相同的(只有加载的内核不同)。

我可以为 4.4(工作)和 5.10(eth1 不工作)附加 2 个 DTS 文件。
我不关心所有其他子系统 (LED、显示屏、键盘...)

Chatgpt 帮助了我很多,但现在是循环相同的答案,我不是一个 Linux /硬件问题的专家。
任何建议都已得到评估

thankse2e.ti.com/.../dtsKernel4.4_5F00_OK.txte2e.ti.com/.../dtsKernel.5.10_5F00_eth1KO.txt