This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:AM67x PCIe 合规性测试(RX 测试模式)

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534445/am67-am67x-pcie-compliance-test-rx-test-mode

器件型号:AM67


工具/软件:

尊敬的先生:  

我们在之前的主题中讨论了该请求、并提供了通过 JTAG 进行的 PCIe RX 测试和测试固件。  

在实现之后、我们为 Linux 在 TX 测试模式下完成 PCIe 合规性。  

是否可以在 Linux 中设置在 RX 测试模式下执行 PCIe 合规性测试?   

假设在 u-boot 中设置 RX 到 TX 内部环回、并引导至 Linux 以进入合规性测试模式。

这是可能的吗?  

或任何其他实现 PCIe RX 模式测试的方法。  

Br、Rich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    RX 合规性测试需要 BERT。  

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takuma  

    是的、客户有 BERT、想进行 RX 合规性测试。 他们已经完成了 TX 合规性测试。  

    Br、Rich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    目前正在与硬件团队核实他们是否有程序。

    就 PCIe 规范而言、需要满足以下条件:

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takuma  

    您是不是指 0 对正在执行测试程序、断开并连接 BERT 以继续 BERT 测试?  

    如果是这种情况、则线对 0 中的测试程序需要是 RX 到 TX(需要内部环回)。  

    如何在 Linux 中设置为 RX 模式?  

    该测试程序是否是我们在工厂中与 CCS 固件一起使用的程序?  

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    为了引述我从硬件团队得到的回复:

    “"</s>“

    BERT 还应该能够发送一个图形、以自动将我们的 PHY 从功能模式环回。 BERT 供应商应提供有关如何执行此操作的说明。

    “"</s>“

    那么、您能建议客户咨询 BERT 供应商或手册吗?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takuma  

    在本例中、您是指在 RC 模式下随 PCIe 运行 Linux、并直接连接到 BERT、而无需任何软件设置吗?

    我们能否获得客户可以在实验室中运行的说明或指南?  

    我们使用什么 BERT 模型、如何在 Linux 下进行测试? 或者、我们可以使用 SD 卡(无论是 Linux 还是 RTOS)的固件来启用该测试?   

    Br、Rich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takuma  

    客户端的 BERT 模型是 Keysight M8040A。  

    根据测试工程师的说法、M8040A 可以使 DUT 进入内部环回模式。  

    在这种情况下、这是否意味着连接 M8040A、然后给系统上电以运行 Linux、然后它就可以像我们执行 TX 测试模式一样自动进入合规性测试模式? DUT 端是否有任何软件要求?  

    Br、Rich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、

    我们尚未在 TI 端尝试过 但是、该测试应与 TX 测试类似。

    此致、

    Takuma