主题中讨论的其他器件:SK-AM62A-LP
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我目前正在使用在 SK-AM62A-LP 平台上启用 Falcon 引导模式 TI Linux SDK 9.2 与一起使用tisdk-edgeai-image。 作为优化工作的一部分、我将 U-Boot 从默认 SDK 升级2023.04到2024.04解决初始 SD 卡/eMMC 负载速度问题、如以下相关主题所述:
SK-AM62A-LP:在 Falcon 引导模式下 eMMC 出现负载速度问题。
由于 Falcon 引导基本上仅跳过 A53 SPL 阶段、因此我期望系统的其余功能(包括电源管理和暂停/恢复流程)与正常引导在功能上保持一致。
根据 TI 的 SDK 9.2 文档和论坛指南、我删除了 C7x DSP Remoteproc 驱动器 、这是在 AM62A 类设备上启用系统挂起(深度睡眠)所必需的。 接下来、我尝试使用以下命令进入暂停模式:
对于唤醒、我配置了 内部 RTC 作为具有 10 秒超时的唤醒源。 系统成功进入挂起模式、但是 在配置的 10 秒后无法唤醒 。
有趣的是、如果我在进入暂停模式后使电路板保持通电状态、它就会被激活 2–5 分钟后从开始自动启动 、这是意外和不一致的。
为了排除已知问题、我还删除了 OPTEE HWRNG 驱动器 (在某些情况下建议用于 GP 设备)、但行为保持不变。
我的问题:
-
是否存在已知的限制 唤醒 深度睡眠进入 Falcon 引导模式 ?
-
此行为可能与此相关 DM 固件 还是由于 Falcon 引导跳过 SPL 阶段而导致其他一些子系统未正确初始化?