This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:PBIST

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535188/processor-sdk-j721e-pbist

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

在哪里可以找到 API 指南中提到的 PBIST 配置说明?

pConfig  

J721E 的 API 定义:SDL API 指南:PBIST 函数

int32_t SDL_PBIST 自检 ( sdl_bri_inst  实例、
SDL_PBIST 测试类型  测试类型
const SDL_PBIST_CONFIG  *   pConfig 这就是我感兴趣的内容  
bool *   pResult  
)

我已经查看了以下文档:

-技术参考文档

- SDL API 指南

- J784S4_J722_ Registers_Public_20250116.xlsx

-数据表

无法在配置寄存器中找到可以配置的内容。  

非常感谢您的支持。

最好的亚历克斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    这是 SDL_PBIST _CONFIG 结构的定义。 这是一个可选参数、可设置为 NULL。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    此外、我不清楚结构的定义、我也找不到 SoC 文档中设置的定义。

    如果将配置设置为 NULL 会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有关代码和实现的详细信息、请参阅 SDL/Example/BIST 中 RTOS SDK 中的 BIST_example_app。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josiitaa:

    感谢您的反馈。

    我下载了示例代码、代码参阅 SOC 文档文档 。

    因此、我正在循环使用、因为在代码中、它指的是无法找到此信息的文档。  

    您能指出在文档中可以找到这些信息吗?

    谢谢  

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    此处引用了哪些文档?

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josiitaa:

    TI 在代码描述中指的是哪些文档?

    如上所述、我已查看以下文档:

    我已经查看了以下文档:

    -技术参考文档

    - SDL API 指南

    - J784S4_J722_ Registers_Public_20250116.xlsx

    -数据表

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    好极了

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josiitaa:

    我从这次对话中得到了什么、并转到代码、建议表格 TI 将设置:

    pConfig = NULL
    这是正确的吗?  
    TI 建议的实例 PBSIT 设置要大得多。  
    非常感谢您的支持。
    好极了
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    TI 在代码描述中表示哪些文档?

     TDA4VH TRM 的“5.5.27.1.1.2 正测试数据“部分列出了用于每个 PBIST 实例的算法位图。

    我从这次对话中得到了什么、并转到代码、建议表格 TI 将设置:

    全屏
    1.
    pConfig = NULL
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    这是正确的吗?  
    TI 建议的实例 PBSIT 设置要大得多。  
    [/报价]

    是、您可以参考 SDL 示例代码、为从 MCU R5F 运行的所有实例实现 BIST。

    此致、

    Josiitaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将点击另一个类似对话的链接结束本次对话: PROCESSOR-SDK-J784S4:用于 VCM 的 PBIST - Volvo-QNX-ETAS VCM 论坛 — Volvo-QNX-ETAS VCM - TI E2E 支持论坛