This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:使用 IPC- NOTIY 构建 RTOS-SDK

Guru**** 2477875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535177/processor-sdk-j721e-build-rtos-sdk-with-ipc--notiy

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E


工具/软件:

我正在尝试构建 IPC 回波测试路径:pdk/packages/ti/drv/ipc/examples/rtos/ipc_rtos_echo_test  
错误:“ commom.mk 文件中没有目标“  
帮助我修复此错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我想知道您发出了什么构建命令吗?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复   
    命令:make ipc_rtos_echo_test core=mcu1_0 Board_OS_type=freeRTOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您从哪条路径发出命令?

    必须来自 pdk/packages/ti/build/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在此路径中:rtos_sdk/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-09_02_00_05/pdk_jacinto_09_02_00_30/packages/ti/drv/ipc/examples/rtos/ipc_rtos_echo_test  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是错误:该错误不是使目标'IPC_RTOS_ECHO_TEST',Stop 的规则

    另外一件事要清楚的是, ARM gcc 编译器缺失,已下载,但在哪个 makefile 应该添加编译器的路径.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    它位于 Rules.make 文件中

    /packages/ti/build/Rules.make

    添加工具路径、指定 gcc 下载位置

    tools_install_path ?=$(SDK_INSTALL_PATH)

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是我们使用的路径、问题是找不到 gcc arm 编译器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    使用相同的路径  

    tools_install_path ?=$(SDK_INSTALL_PATH)

    GCC 可能已在/home/ti 路径中下载、您必须在此处提供该路径。

    gcc 编译器位于哪个路径中?

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们从 pdk/packages/ti/build 中运行该 SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我说您要使用下载 gcc 编译器

    cd ${PSDKR_PATH}
    ./sdk_builder/scripts/setup_psdk_rtos.sh
    然后更改上述 Rules.make 文件中安装的工具的路径。
    请正确浏览文档以避免这些小问题。
    此致
    Tarun Mukesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复

    此致

    Ravulajaya