This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:SK-am62-LP LVDS 天马显示接口

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536224/processor-sdk-am62x-sk-am62-lp-lvds-tianma-display-interfacing

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X


工具/软件: Linux

您好、专家、  

我刚刚开始使用德州仪器 (TI) 电路板 am62x-LP。 我刚刚启动了 am62x-LP 定制板。 现在、我想使用 LVDS 的 40 引脚连接器将连接到电路板的天玛显示屏连接起来。 另外、我注意到、当我将 LCD 与板连接或断开电路板连接时、dmesg 不会检测到任何更改。 是否有方法可以像在 HDMI 热插拔检测中那样进行检测?  
如何启动界面、请指导我。


请参阅以下天玛显示屏附件  
部件号:YX-TFTRFQ-ZX –20230313001
显示屏: 7'TFT、带 CTP TFT-LCD 模块
e2e.ti.com/.../YX_2D00_TFTRFQ_2D00_ZX_2D00_20230313001-pre_2D00_Spec-V1.0-_2800_1_2900_.pdf