This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:使用 MAC 地址作为调试卡的序列号

Guru**** 2477995 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1530879/am3359-using-mac-address-as-serial-number-for-debug-card

器件型号:AM3359


工具/软件:

TI 团队大家好、

我们基于 AM3359 处理器并使用 TI SDK 运行 Arago Linux、为此开发了一种调试卡用于内部开发和测试。 为了帮助在连接到我们的网络时唯一地识别每张卡、我们正在考虑使用 LAN MAC 地址 (MAC1) 作为序列号、并计划在生产阶段在卡上标记该地址。

关于这种方法、我们有几个问题:

1.是否建议使用 MAC 地址作为印刷电路板序列号(当卡连接到网络时识别)? MAC 地址是否可能随时更改?
2.我们观察到 MAC 地址的前 6 个字节是固定的,最后 6 个字节是唯一的。 我们是否可以单独使用最后 6 个字节作为序列号?
3、MAC 地址仅在固件上载后的最终生产阶段可用。 但是、我们在该过程的早期阶段需要使用 MAC 地址将其标记在 PCB 上。 在此阶段之前、是否有任何工具或方法可用于检索或分配 MAC 地址?

感谢您对上述问题的指导。

提前感谢您。

BR、
保罗·金斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    您能尽快检查 JINS 问题吗?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    任何人都可以在此处支持此案例?

    此致、

    标记