This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在定制电路板上启用 UART2

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538072/tda4vm-enabling-uart2-on-custom-board

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好、TDA4VM Champ!

对原始线程进行跟踪后、我的定制电路板无法识别 UART2。

我使用的是同一张 SD 卡、它在 SK-TDA4VM 上运行良好、但当我在定制电路板上进行测试时、我在 0x2820000 处找不到 UART2

您能告诉我为什么会发生这种情况吗?

e2e.ti.com/.../unick-dmesg-log_5F00_0709.txt

e2e.ti.com/.../250709_5F0020C7C8B26CD0F4BCDCB4_-_5CB8F8AD_.txt

e2e.ti.com/.../250709_5F00_starter_2D00_kit_F4BCDCB4_-_5CB8F8AD_.txt

e2e.ti.com/.../custom-sch_5F00_0709.pdf

谢谢。

此致、  

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我使用的是同一张在 SK-TDA4VM 上运行良好的 SD 卡、但当我在定制板上进行测试时、我在 0x2820000 处找不到 UART2

    由于同一软件可以在 TI 板上运行、因此定制板上似乎存在一些硬件变更、这导致了该问题。

    因此、我已通知相应的硬件专家对此进行了研究。提前感谢您的耐心。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我很抱歉耽误这件事。 您是否能够解决此问题?

    我在原理图中查看 UART2 时、它与我们的 SK-TDA4VM 原理图类似 — UART2_TXD 和 UART2_RXD 线路会输出到原理图上的测试点、而它们会连接到我们 SK 上的 40 引脚连接器。  如果 UART2 使用相同的软件在 SK-TDA4VM 上工作、我希望它能在您的电路板上正常工作。

    您是否能够在另一个定制电路板上进行验证并报告故障率(例如 2/X 电路板发生故障)?

    此致、
    标记