This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:如何在没有选定文件夹的情况下打开 CCS 20?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1543759/ccstudio-how-can-i-open-ccs-20-with-no-selected-folder

部件号:CCSTUDIO


工具/软件:

我不熟悉 Code Composer Studio 版本 20(基于 Theia)。 一个非常简单的问题一直困扰着我。  

打开工作区文件夹后、如果我退出 CCS、然后重新打开它、它会假定我要打开上次使用的文件夹。 只有始终打开同一个工作区、这才会很方便。

我看不到关闭该文件夹的方法、因此可以打开另一个文件夹。

如果我打开一个新文件夹、尽管两个文件夹都未显示在工程浏览器中、但 CCS 20 的作用就像打开了旧文件夹和新文件夹一样。

在“文件“菜单下、没有关闭当前文件夹的选项。 这种选择是迫切需要的。  

是否有方法可以将选项设置为 在每次重新打开 GUI 时不打开文件夹?

从 CCS 版本到版本 12 始终会显示一个小的弹出窗口、要求 用户选择所需的 工作区文件夹。 这是一个多么美妙的功能!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果右键点击工作区中的某个文件夹、则可以选择从工作区中删除该文件夹:

    如果您保存了不同的工作区、则可以使用打开的最近工作区菜单进行选择

    如果要打开一个特定 文件夹、可以启动 CCS 并指定根目录

    add --root-dir= 作为参数运行 CCS

    我在 Mac 上运行,所以这样做有点奇怪,因为可执行文件是文件夹... 但我发现它是有效的。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了您推荐的程序。 与启动 CCS 时指定工作区路径的能力相比、这种做法非常愚蠢、正如在早期版本的 CCS 中所做的那样、但我已经能够使其正常工作。  感谢您提供了在启动程序后在 CCS 版本 20 中更改工作区位置的说明。