This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM68A:支持 ModemManager 与 TI AM68A 上的 SIM7600 LTE 调制解调器集成

Guru**** 2424910 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545715/processor-sdk-am68a-support-for-modemmanager-integration-with-sim7600-lte-modem-on-ti-am68a

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM68A
主题:AM68A 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我正在处理一个使用最新 TI AM68A 入门套件和 SDK (v10.1) 的项目。 我们正在集成 A SIMCom SIM7600 4G LTE 调制解调器 用于互联网连接。

我们最初使用测试调制解调器 USB 上的 PPP 、尽管它是有效的 网络速度明显较低 特别是对于我们的 RTMP 视频流式传输用例。 因此、我们想切换到 ModemManager 通过 USB 集成以提高性能和管理。

请说明以下几点:

  1. AM68A (SDK v10.1) 是否正式支持 ModemManager NetworkManager 如何管理诸如 SIM7600 之类的 LTE 调制解调器?

  2. 是否存在任何已知的兼容性问题、内核模块要求或将 ModemManager 与 SIM7600 配合使用所需的其他配置?

  3. 您是否有在 AM68A 平台上通过 ModemManager(例如 systemd 服务、D-Bus API、QMI 支持等)启用 LTE 连接的任何参考实施或建议指南?

请提供任何文档或示例。

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经要求我的同事研究一下这件事,并会回到你的身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    今天是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 noushadali、

    更 有可能是 这些模块 (ModemManager 和  NetworkManager) 不支持的 PHY 驱动程序。 但让我再次确认。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    与团队确认、默认情况下不支持这些模块、并且我们尚未在 SDK 中对其进行验证。  

    此致、

    Brijesh