This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 CSI1、多路复用模式下进行捕获、同一 CSI 器件上采用不同的格式

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545034/tda4vm-capture-in-csi1-multiplexing-mode-different-formats-on-the-same-csi-device

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好、  

   我们的工程设计如下:SDK RTOS 0806。


1. 这种解决方案是否正常?
2.如何配置缓冲阵列?

谢谢

Dongzhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongzhang:

    [quote userid=“564217" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545034/tda4vm-capture-in-csi1-multiplexing-mode-different-formats-on-the-same-csi-device  此解决方案是否正常?

    只要 FPGA 以 MIPI CSI 格式提供输出、就没有问题。

    [引述 userid=“564217" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545034/tda4vm-capture-in-csi1-multiplexing-mode-different-formats-on-the-same-csi-device

    2.如何配置缓冲阵列?

    [/报价]

    你能提供更多关于这方面的信息,你问关于 openvx 缓冲区吗?

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
     
    【常见问题解答】TDA4VM:在同一 CSI-Rx 实例上使用 2 个捕获节点和 2 个图形、构建 2 种数据类型的流式摄像头

    我得到了像问题一样的常见问题解答。
    谢谢

    Dongjuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    关闭此线程、因为问题已解决。

    此致、
    Gokul