This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:关于 SDK 10.1 的安装问题

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545967/am62a7-about-the-installation-issue-of-sdk-10-1

器件型号:AM62A7


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

在安装 ti-firmware-builder-am62axx-evm-10_01_00_04 时、我在 sdk_builder 目录中运行了 make_sdk.sh。 但是、它一直显示 AArch64-oe-linux-gcc 编译器丢失。 但当我使用 ls 命令时、它表明编译器实际上存在。 这里的问题可能是什么?  此外、当我在 SDK_Builder 中运行 make_firmware.sh 脚本时、编译成功了。

好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我可以看到上面日志中使用的路径与 ls 命令中显示的路径不同。

    产生误差的路径是  

    /home/HIRAIN/y1.ding1/ti-firmware-builder-am62axx-evm-10_01_00_04/toolchain/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-gcc

    ls 命令的路径

    /home/HIRAIN/y1.ding1/ti-firmware-builder-am62axx-evm-10_01_00_04/toolchain/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux-gcc

    编译器位于上面的路径、而不是错误日志中显示的路径上。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为错误日志中的路径与“ls"命令“命令的路径相同。 请参阅最新的屏幕截图。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    前面的屏幕截图具有不同的路径。 您是否更新了路径?

    此外、您是否尝试过使用最新路径重新构建 SDK?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    问题已解决。 这是由动态链接库链接到无效内容引起的。 感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢进行上述更新。

    此致、

    Tushar