This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:内核 falcon 无法使用微型 initramfs 引导

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P, AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546277/am62p-kernel-falcon-cannot-boot-with-tiny-initramfs

部件号:AM62P
主题中讨论的其他器件: AM625

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们对 AM62P 定制电路板使用 falcon 引导模式

我们遵循 TI 建议的引导顺序:

我们按照此链接中的说明进行操作:  4.1.9.引导时优化—Processor SDK AM62Px 文档

1.使用 TI Processor SDK 10.01.10.04 的 tiny-initramfs

因此、它会转到登录控制台、但卡在控制台中。 我们无法使用用户“root"登录“登录

2.使用  Yocto 构建的小 initramfs

与 TI SDK 的预编译相比、从 Yocto 构建的 Tiny-initramfs 具有不同的名称和大小

当我们使用这个小 initramfs,它失败挂载巨页文件系统。  

奇怪的是、当我们尝试使用使用 AM625 的另一个工程中的 rootfs 时、它效果很好。

您能告诉我们可能在哪里出错吗?

注意:我们使用 MCU+ SDK 11.00.00.16

Processor SDK Linux 10.01.10.04

谢谢、

(续)