This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM62D-EVM:在 AM62D EVM 上启动 NOR 闪存时的 AM62D 问题

Guru**** 2425280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1534167/audio-am62d-evm-am62d-issue-with-nor-flash-booting-on-am62d-evm

器件型号:AUDIO-AM62D-EVM


工具/软件:

嗨、AM62D 团队、我尝试从 AM62D-EVM 板启用 NOR 引导、我能够构建映像、但它无法正常工作。 短上电日志为:  

U-Boot SPL 2025.01-00485-g74e16c1e4b41 (2025年6月26日–16:22:47 +0000)

SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000b'11.1.0-v11.01.00(花哨)')

SPL 初始栈使用量:13568 字节

SPL:无法从所有引导设备引导

###错误###请重置主板###

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在将您的问题发送给我们的 OSPI 专家以征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI SPI 专家:您什么时候可以回复此问题?

    谢谢 Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    这是否仍需要注意?

    一般而言、这些问题涉及以下其中一项或两项:

    1. OSPI 引导的器件树配置不正确(包括但不限于 R5 U-Boot 文件中 OSPI 和 FSS 相关节点上可能缺失`bootph-pre-ram`标签

    和/或

    2.缺少或不适当的配置选项。 为此、请查看此处的这篇 E2E 帖子(以及后续答案)、获取一些指导:关于  AM62L:NAND/NOR 引导问题 

    此致、Andreas