This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:TI Launcher 应用程序不工作

Guru**** 2600335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1543704/sk-am62-lp-ti-launcher-apps-not-working

器件型号:SK-AM62-LP


工具/软件:

您好、

我们将使用 TI Processor SDK ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-11.00.09.04。  我正在构建 Linux 内核并将内核映像、dtb 和模块复制到 RootFS 中。  
我没有对文件系统进行任何修改。 启动器 TI 应用程序未显示在 HDMI 中。

请告诉我您的意见

提前感谢。

此致、
Salih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salih:

    您能否从 UART 终端共享完整的引导日志?

    此致、
    Johnson


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson John:

    启动后 HDMI 显示屏出现以下错误:


    但是、我仍然可以重新启动以下应用程序:


    但我无法在应用程序内导航鼠标、它继续打印错误:

    在屏幕 HDMI1 上移动光标失败:–14
    在屏幕 HDMI1 上移动光标失败:–14
    在屏幕 HDMI1 上移动光标失败:–14
    在屏幕 HDMI1 上移动光标失败:–14
    在屏幕 HDMI1 上移动光标失败:–14

    请告诉我同样的解决方案。  

    我还在这里附加了完整的日志  

     e2e.ti.com/.../fulboot.txt

    提前感谢

    此致、
    Salih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salih:

    感谢您分享日志。 我正在邀请一位专家。 请允许他有时间回复您。

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salih:
    给您的几个问题:
    1.由于您使用 TI EVM 时使用默认 SD 卡映像、因此您是否在内核中修改了内容、然后重新构建和使用此映像。  
    2.我假设您尝试使用默认的 SDK 映像、并且可以吗? 如果是、导致这种情况的内核中发生了哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在使用预编译的二进制文件时、未观察到此类问题。 但在构建 Linux 和模块时、我已经复制了这些模块 基本映像  存储到 SD 卡中。 我还在/lib/modules.下复制了这些模块  此时、我面临着这个问题。 我没有修改 Linux 内核内部的任何代码更改。  

    提前感谢。

    此致、
    Salih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    预计不会发生这种情况。
    必须有一些变化。 请帮助我解决以下问题:

    1.准确分享您的构建步骤,包括您用于构建和复制的命令。
    您是否使用了 make Linux、然后再使用 make linux_install?

    2.在非工作的情况下,共享以下输出:

    lsmod
    systemctl stop emptty
    kmsprint
    modetest -M tidss
    modetest
    ls -l /dev/dri/*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在尝试手动运行演示时、您可能还需要如下所示的功能:
    WAYLAND DISPLAY=wayland-1 QT_QPA_PLATFORM=wayland XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000 ti-apps-launcher