This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:MCAN 支持的最大比特率

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546033/am67-mcan-max-supported-bit-rate

器件型号:AM67


工具/软件:

您好:

CAN-FD 的 MCAN 外设支持的最大比特率是多少? 数据表并未指定仅提供从 CAN 模块到 IO 的信号的输入和输出延迟。

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    MCAN 可支持高达 5Mbps 的数据速率和 1Mbps 标称比特率。

    此致

    Tarun Mukesh