This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:有关更改 J721e 上 IMX390 发现的曝光时间的问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545053/tda4vm-problem-about-changing-exposure-time-for-imx390-discovery-on-j721e

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

尊敬的 TI 专家

我们在更改曝光时间方面遇到了问题、我们在自动模式下将 AE 模式设置为“exposure_time_range",“,并、并将其设置为[100,33333]

AE algo 工作、因为我们可以看到模拟增益和曝光时间变化、BTW 色温不是 0、所以可以说 AWB 也有工作吗?

但从图像来看、我们在不同的曝光时间 (100us 和 333us) 和相同的模拟增益 (1024) 下拍摄的图像不同。 他们看起来是一样的!

因此、不能如此简单地更改曝光时间? 例如强制设置为 11000? 或者它随意改变,只是我们需要一些更精确的工具来测试?

此致

Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    那么不能这么简单地更改曝光时间吗? 比如强制设置为 11000?

    在 D3 提供的传感器驱动程序中、曝光时间应固定为~11ms。
    我看不到传感器驱动程序会更改曝光时间。
    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/sensor_drv/src imx390_discovery/iss_sensor_imx390_discovery_common.c?h=main#n348

    您好  Brandon Maciel ,您能确认吗?

    由于 LFM、在 ADAS 用例中、使用固定曝光时间是典型的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    正确、驱动器 SetAeParams 功能需要具有对传感器 AE 寄存器进行编程的逻辑。 IMX390 Disco 没有实施该逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon

    感谢您的回答

    这是否意味着无法更改 IMX390 Disco 的曝光时间?

    此致
    Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着无法更改 IMX390 Disco 的曝光时间?

    尊敬的 Zhou:

    ADAS 驱动器不应该检测到这种情况。
    您必须实施驱动程序功能以更改曝光时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gang

    您是否知道如何为 IMX390 Disco 编写此函数? 或者在哪里可以找到它?

    此致

    Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    我自己不熟悉传感器的详细信息。
    您需要参考 IMX390 数据表、了解如何对传感器寄存器进行编程以获得曝光时间。
    索尼将能够更好地帮助你在这方面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gang

    好的、感谢您的回答。 我会向索尼寻求帮助。
    我想我应该解决这个问题

    此致

    Zhou