This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:SDK11 中丢弃的最小 dts 文件

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544581/am625-minimal-dts-file-dropped-in-sdk11

器件型号:AM625


工具/软件:

定制电路板启动具有极小的 DTS、有一个应用手册: https://www.ti.com/lit/an/spradd1a/spradd1a.pdf

但在 SDK11.x 中已弃用

在应用手册第 7 页中、.config 文件名是否错误? 应该是_解配置?

并且_deconfig 文件中没有这两行:我从 SDK8.3 到 SDK11 中检查了 am62x_evm_a53_deconfig 文件、但没有低于两行。

CONFIG_SPL_OF_LIST="k3-am625-<boardname>"
CONFIG_OF_LIST="k3-am625-<boardname>"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我已经离开办公室了。 我将在明天或下周初进行研究。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    、但在 SDK11.x 中已删除。

    是的、我确认 SDK11.0 和 11.1 中的最小 DTS 已丢弃。 我已提交内部申请单、请求将其重新添加到 SDK11.2 中。

    在应用手册第 7 页中、.config 文件名是否错误? 应该是_deconfig?

    _defconfig 可能与现有文件一致、但也可以使用.config 文件名、因为在使用 defconfig 时必须使用完整文件名。

    并且_deconfig 文件中没有这两行:我从 SDK8.3 到 SDK11 中检查了 am62x_evm_a53_deconfig 文件、但没有一行低于两行。

    这两行不在 SDK 的 am62x_evm_a53_deconfig 中。 如果 U-Boot 只支持一个电路板、则可以跳过这些步骤。 如果 U-Boot 中支持两个或更多电路板、则必须使用这些测试板。