This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:在为工程选择正确的评估套件时需要帮助

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC34, TMS320C5535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547295/tms320c5535-need-help-choosing-the-correct-eval-kits-for-project

部件号:TMS320C5535
TLV320AIC34、TLV320AIC3254、

工具/软件:

大家好、我需要指导如何为工程选择正确的工具。 该工程涉及使用 TLV320AIC3254 或 TLV320AIC34 等编解码器生成 I2S 音频流 、并将音频数据传递到 TMS320C5535 等处理器以进行进一步处理。  处理后的音频数据将输入到编解码器、并 通过编解码器的耳机输出应用到任一扬声器。  或者、也可以连接到  代码模拟线路输出端口。  我已经购买了 用于编解码器的 TLV320AIC_54_RHB     EVM、但需要知道 TMS320C5535 DSP 是否有开发套件、该套件具有将编解码器 EVM 连接到 DSP 处理器 EVM 套件所需的 I2S 端口。 最终系统将具有 4 个音频通道、即 4 个麦克风信号和 4 个通过编解码器输出的信号。 此外、还需要推荐的软件和固件开发工具。 我意识到这里有一个编解码器论坛、但两个 TI 器件必须相互通信、因此我希望通过此处理器论坛获取购买正确工具所需的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    对于 C5535、有一个 C5535 eZdsp、其 板载有 TLV320AIC3204IRHBT。 它连接到 2 通道耳机输出和 2 通道线路输入。 C5535 具有 3 个 I2C、因此它能够支持多达 6 通道音频输入/输出。

    C55xx 低功耗 CSL 3.08.00 包含适用于您的用例的所有示例和演示。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ming、感谢您的快速响应。 我在查看 C5535 eZdsp、好像我要购买正确的 EVM。 我只是想确保这是正确的选择。 再次感谢。