This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:USS GPIO 建议实现方案

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547032/tda4ven-q1-uss-gpio-recommended-implementation

器件型号:TDA4VEN-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

我们的客户需要电路板内包含 12 个 USS、它需要 12 个 GPIO 输入来捕获 PWM。 他们希望使用 GPIO 组中断来 R5F、然后获取时间戳。 在此实现中、建议在一个组中放置多少个 GPIO? 一组具有多个 GPIO、还是一组一个 GPIO? 谢谢你

此致、

朱星宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu:

    有关 GPIO 组中断的更多信息、请查看以下常见问题解答。

    在此实现中、建议在一个组中放置多少个 GPIO? 一组具有多个 GPIO、还是一组一个 GPIO? 谢谢

    一个组中最多可以有 16 个 GPIO 引脚。 但是、 请注意不要使用同一组来处理主 R5F 和 A72 等两个不同内核上的中断。 触发 GPIO 分组中断将触发整个组的中断。 因此、如果您在两个不同的内核之间使用同一组、您可能会看到错误的中断。

    谢谢、

    Neehar