This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:使用 falcon 模式启动 Linux 系统没有 eth

Guru**** 2590530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546435/am62a7-linux-system-startup-with-falcon-mode-do-not-have-eth

器件型号:AM62A7


工具/软件:

尊敬的专家:

将启动模式更改为 falcon 后。 eth0 不会添加到系统中。  

您能帮助和分享我们如何处理这个问题吗? 非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    您在系统中使用哪种 rootfs? 内核引导日志是否有任何与 cpsw 相关的消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke 先生、

    我已经尝试使用 SD 卡的 falcon 引导。 我能够运行 ifconfig 并通过 ssh 从我的 PC 连接到电路板。

    似乎您已禁用 systemd。 systemd 将启动许多网络服务。 这可能是相关的。  

    此致、

    Adam