This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:OSPI NOR SBL 引导在启动期间需要很长时间

Guru**** 2593470 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541549/am625-q1-ospi-nor-sbl-boot-takes-too-long-during-startup

器件型号:AM625-Q1
主题中讨论的其他器件:SK-AM62

工具/软件:

带 OSPI NAND 引导的 SK-AM62 板: 678ms
  具有 OSPI NOR 引导的定制板:572ms
SDK:mcu_plus_sdk_am62x_11_00_00_16


我测量了 SDK 中的 OSPI SBL 启动、加载其他内核然后运行 A53 内核所需的时间。 这大约需要 600ms、时间太长。 我想知道这段时间花在哪里以及是否可以优化。 以下是我们的测试程序:
1.将串行端口测试点添加到示例中。 在 main() 函数中完成串行端口初始化后、在执行映像跳转之前、添加一个起始测试点、并添加一个结束测试点。



2、下载映像方法 software-dl.ti.com/.../GETTING_STARTED_FLASH.html、Below 是有关加载映像的信息。



3.在引导模式下,使用 ospi 模式。 上电时、检查串行端口输出日志以观察每个映像的启动时间和每个模块的执行时间。 以下是测试数据。  

在第 1 阶段:loadifage2 和启动时间:63ms 到 233ms。

在第 2 阶段:迁移:A53_0_0 和启动:A53_0_0:325ms 至 572ms。

他们太长了,时间花在哪里? 如何优化启动时间?

引导流程和时间消耗

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    你能否让我知道这个时间戳是如何拍摄的、用什么计时器来拍摄这些时间戳?

    它们太长了、在哪里花费的时间? 如何优化启动时间?

    我假设您只想优化该内核启动时间、而不是总体启动时间、请确认相同的时间。

    [报价 userid=“35100" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541549/am625-q1-ospi-nor-sbl-boot-takes-too-long-during-startup

    在第 1 阶段:loadifage2 和启动时间:63ms 到 233ms。

    在第 2 阶段:迁移:A53_0_0 和启动:A53_0_0:325ms 至 572ms。

    [/报价]

    您似乎正在根据 hello world 被打印到 UART 终端的时间来占用这些时间戳、对于 A53 内核、ATF 软件在 freertos/nortos 应用程序执行之前运行: AM62x MCU+ SDK:了解 A53 的 ATF 集成流程

    在默认 SBL OSPI 示例中、首先使用 App_loadA53Images API 将所有映像加载到存储器中、然后使用 Bootloader_runCpu API 启动(从复位释放)内核: mcupsdk-core-k3/examples/drivers/boot/sbl_ospi_multistage2/am62x-sk3/cupask3-main-coresk3/r5fssc_cnortosc_cnosc-coresk3-main.c ··

    我不确定这会对时序产生多大的影响、但您可以 在 App_loadA53Images  执行完毕后不久尝试调用此 App_runA53Cpu、至少对于 A53 应用程序映像、对于 DM R5、您必须小心、因为您首先应该加载每个其他代码、从复位 Bootloader_Jump 状态中释放它们、然后只执行到 DM R5 应用程序的跳转、这就是在 SelCpu 被调用的原因:  k3_main TexasInstruments/mcupsdk-core-k3··GitHub 上的 mcupsdk-core-k3/examples/drivers/boot/sbl_ospi_multistage/sbl_ospi_stage2/am62x-sk/r5fss0-0_nortos/main.c

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这个问题是由 Tony 代表我提交的。 因此、我现在回答你的以下问题:

    [报价 userid=“628103" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541549/am625-q1-ospi-nor-sbl-boot-takes-too-long-during-startup/5933662

    你能否让我知道这个时间戳是如何拍摄的、用什么计时器来拍摄这些时间戳?

    他们太长了,时间花在哪里? 如何优化启动时间?
    [/报价]

    该时间戳是串行端口调试工具接收数据时的内置时间戳。 它表示 PC 上的当前时间。

    [报价 userid=“628103" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541549/am625-q1-ospi-nor-sbl-boot-takes-too-long-during-startup/5933662

    我假设您只想优化该内核启动时间、而不是总体启动时间、请确认相同的时间。

    在第 1 阶段:loadifage2 和启动时间:63ms 到 233ms。

    在第 2 阶段:迁移:A53_0_0 和启动:A53_0_0:325ms 至 572ms。

    [/报价]

    我的目标是:优化 A53 内核和 R5 内核的启动时间。  关于问题中的两段时间,我不知道我现在在哪里花。 它们太长了、我想知道是否可以优化它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、您可以尝试上一回答中建议的解决方案:

    ]我不确定这会对时序产生多大影响、但您可以 在 App_runA53Cpu  执行完毕后立即尝试调用此 App_runA53Cpu、至少对于 A53 应用程序映像、对于 DM R5、您必须小心、因为首先应该加载所有其他代码、将它们从重置状态释放到应用程序跳转、然后仅执行 DM R5、 这就是您看到 SelfCpu 在末尾被调用的原因:mcupsdk-core-k3/examples/drivers/boot/sbl_ospi_multistation/sbl_ospi_stage2/am62x-sk/r5fss0-0_nortos/main.c 处的 k3_main Bootloader_Jump TexasInstruments/msdk-core-k3[Cupquote] ··

    请注意、我之前提到过、您要记下打印 hello world 的时间戳、而不是内核实际开始执行的时间、在执行应用之前、ATF 也会执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您正在记录打印 hello world 的时间戳、而不是内核实际开始执行的时间、在应用程序执行之前、ATF 也会执行。

    Hello world 是一个简单示例、我们的最终目标是在 300ms 内实现输出显示、是否存在标记 Hello world 以标记启动时间的问题? 我们关心整个启动时间、现在启动时间太长了、我们弄清楚启动时间最长、您需要解释原因吗?

    根据我对您的建议的理解、我们会得出以下测试结果:从启动内核到运行(释放复位)内核的大部分时间。

    更多问题:

    1.我应该用什么测试方法和测试用例来验证 A53 和 R5 内核的实际启动时间?

    2. ATF 必须存在吗?  如果是、是否必须在运行应用程序之前执行 ATF?

    #3. 有指南说明了如何从 makefile 禁用 ATF、可以在 CCS 中禁用 ATF?

    3.是否有一个基于 SBL 的引导时间基准可供参考,当你自己做的时候,你会回答自己很多问题。  

    由 Tony Tang 更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我假设您的目标是减少在 UART 终端上打印 hello_world/显示某些内容所需的总时间、而不仅仅是启动时间、请确认相同的时间。  

    我应该使用哪些测试方法和测试用例来验证 A53 和 R5 内核的实际启动时间?

    您可以在 SBL 中配置一个 GPIO 引脚并切换该引脚以标记应用程序中的不同时间戳、例如、在调用 API App_runA53Cpu 之前将该引脚设置为高电平、然后在 A53 应用程序中将该引脚设置为低电平。 该引脚保持的时间量应该表示从  App_runA53Cpu 到应用程序开始运行的时间。 请尝试使用直接寄存器写入来切换引脚、以避免 API 调用引起任何延迟。

    我还建议使用释放模式二进制文件而不是调试二进制文件、因为使用 CCS 调试二进制文件时默认会生成。

    [报价 userid=“525560" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541549/am625-q1-ospi-nor-sbl-boot-takes-too-long-during-startup/5933819

    2. ATF 必须存在吗?  如果是、是否必须在运行应用程序之前执行 ATF?

    #3. 有指南说明了如何从 makefile 禁用 ATF、可以在 CCS 中禁用 ATF?

    [/报价]

    实际上、不建议从应用程序中删除 ATF。

    [quote userid=“525560" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541549/am625-q1-ospi-nor-sbl-boot-takes-too-long-during-startup/5933819 是否有基于 SBL 的引导时间基准可供参考、您将自行回答许多问题。  [/报价]

    这里的数据表中记录了一些 SBL 基准测试以供参考: AM62x MCU+ SDK:数据表

    另请注意、加载图像所需的时间也取决于图像的大小。

    我们尚未对   从 App_runA53Cpu 到在 UART 上打印某些内容所需的时间进行基准测试、A53 内核在从复位中释放第一条指令(在本例中为 ATF/bl31_entrypoint)后立即开始执行第一条指令。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:  

    您专注于如何获得准确的时间、我们讨论的是几百毫秒的时间花费、而不是 UART 打印花费的额外时间、Linux 系统还会将日志输出到 UART 控制台。  

    我们尚未对从 App_runA53Cpu 到在 UART 上打印某些内容所需的时间进行基准测试、 那就是 A53 内核在从复位中释放第一条指令(在本例中为 ATF/bl31_entrypoint)后立即开始执行第一条指令。

    A53 将开始执行第一条指令、但需要等待 R5 DMSC 运行、设置 sci sever、然后才能运行。 时间应该花在那里,我们需要你帮助,以了解如何和为什么这么长的花费,以及如何优化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您关注的是如何获得精确的时间

    抱歉、如果有任何混淆、但我的回答是回答客户的此问题:  

    我应该使用哪些测试方法和测试用例来验证 A53 和 R5 内核的实际启动时间?

    我也不能确定这种使用所述 UART 工具记录时间戳的方法有多可靠。

    A53 将开始执行第一条指令、但需要等待 R5 DMSC 运行、设置 sci sever 之类的内容、然后才能运行。

    对的、感谢您指出这一点。 为此、 在 R5 内核上运行的 DM 应用程序中调用 sciServer_init、之后 A53 应用程序应该能够继续运行。 但该时间将基于阶段 1 和阶段 2 SBL 所用的总时间。 SBL 完成执行后、DM 固件将在 R5 内核上运行并初始化 SciServer、这些时序在我们这边不会测试、因此我们不能提供参考时序、但我怀疑这会花费很长时间、这次不能进行优化、因为您必须等待 DM 应用程序引导才能有任何其他内核启动其应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、认识:

    :是添加了时间戳的 UART 打印日志、这是测量输出日志时间的常用工具/方法 μ s

    e2e.ti.com/.../2025_5F00_07_5F00_22_2D00_19_5F00_18_5F00_45_5F00_Auto_5F00_uart_5F00_raw_5F00_data-_2800_1_2900_.txt

    您可以参考前面突出显示的红色文本以了解打印信息:

     启动时间过长、启动过程中的阶段过多、每一个需要几毫秒、我们需要您帮助了解如何 减少时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zegeng:

    感谢您提供这些详细的日志、我将尝试分析哪些部件可能需要更长的执行时间、以及是否有任何空间来优化这些部件。 从我们之前的讨论中、我假设您的最终目标是完成 SBL 阶段和 A53 应用程序的执行并在 300ms 内将 hello world 打印到 UART 终端、根据我将尝试检查是否可以实现该时序、请确认我的理解是否正确。

    请确认您是在调试模式还是释放模式下编译二进制文件? 如果您使用的是调试模式、请尝试使用释放模式二进制文件一次。 以下是 SBL OSPI 的编号、也未在 MCU+SDK 数据表: AM62x MCU+ SDK:数据表、在您针对 SBL OSPI NOR(针对定制电路板)分享的第一个屏幕截图中、我看到这些时序与 MCU+SDK 数据表中的数字不匹配、因此我怀疑您可能要使用调试二进制文件进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请确认您是在调试模式还是释放模式下编译二进制文件? 如果您使用的是调试模式、请尝试使用释放模式二进制文件一次。 [/报价]

    非常感谢您的提醒。 我们之前确实在调试模式下使用了二进制文件。 下面是我们在释放模式下使用二进制文件获得的串行端口日志数据。 与调试模式相比减少的时间约为 100 毫秒。 请查看此日志进行分析

    e2e.ti.com/.../teraterm_5F00_250723140438.log 

    在我们之前的讨论中、我假设您的最终目标是完成 SBL 阶段和 A53 应用程序的执行、并在 300ms 内将 hello world 打印到 UART 终端

    Hello world 是一个简单示例、我们的最终目标是 在 300ms 内完成 SBL 阶段和 A53 应用程序和输出显示的执行。 我认为、此时您可以根据您目前的理解继续、帮助我们评估是否可以达到这一时间要求。

     

    更多问题:

    如果我们不使用 HSM、可以去掉 1 级吗? 如果是、请告诉我们如何操作?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zegeng:

    无法删除 SBL 阶段 1。  (https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/11_01_00_16/exports/docs/api_guide_am62x/EXAMPLES_DRIVERS_SBL_OSPI_NAND_LINUX_MULTISTAGE.html#autotoc_md1417)

    问题 1:SBL stage1 初始化 DDR。 然后、可以将 stage2 加载到 DDR 并运行。 如果您要删除 stage1 处的 HSM、您需要修改 SBL 源代码、请试用。 相信这项工作并不容易。

    我验证了 SK-AM62x-LP EVM 板 OSPI NAND 启动性能、您可以在 EVM 板上找到以下结果。 由于 stage2 加载映像与您使用的 hello world 演示不同、因此启动时间与您略有不同、但时间与 RDK11.0 提供的数据表的时间级别相同。 (https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62X/11_01_00_16/exports/docs/api_guide_am62x/DATASHEET_AM62X_EVM.html#autotoc_md211)

    stage1 使用 77.3ms 运行、stage2 使用 61.8ms。 从第一行输出  15:46:59.510] SYSFW 固件版本 11.0.7 到[SYSFW 2025年07月24日 15:46:59.782]图像加载完成、它使用了 272ms、结果相同。

    e2e.ti.com/.../AM62_2D00_lp.txt

    我们将与研发部门一起检查如何优化 272ms stage1+stage2 启动时间。

    对于您的应用而言、300ms 显示屏 CAN 输出非常困难。 我们在 AM62x 上的快速显示体验需要~1.21 秒。 以下是引导方法。

    stage1 -> stage2 -> uboot。  

    显示图像是 静态 BMP 文件。

    此致!

    Han Tao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    正如在 Webex 上讨论过的、客户不使用 HSM。 需要您的指南将引导至应用程序/A53 的阶段减少到一个。 有两级冗余、这是不必要的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony、Zegeng:

    引导加载程序的第一阶段必须从 HSM RAM 运行、因此无法使用此引导流程加载 HSM 应用程序、因此不能直接移除第 1 阶段。 为此、您必须将两个阶段合并为单个引导加载程序应用程序。  

    为此、您必须在 stage-1 中的 syscfg 中为 A53 映像添加额外的引导加载程序实例、并且还必须添加加载这些映像的代码、您可以将该代码从 stage-2 复制到 stage-1。 此外、您必须为 R5 加载应用程序映像、而不是在 stage-1 中将 SBL stage-2 映像加载到 R5 上。 在数据表编号末尾建议执行一些其他优化步骤:

    如果您检查时间戳、那么打印这么多日志似乎也需要一些时间、您现在可以删除 bootloader_profile 日志、并查看您可以通过此实现多少优化。

    此致、

    会面。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    见面、

    #1。 它是专用 e2e、客户无法访问。

    #2. 我看了那篇文章,没有找到详细的说明。  几乎与较高内容相同。 详细步骤会有所帮助。

    #3. 为什么 stage-1 必须在 HSM RAM 上运行? HSM RAM 是否为 256KB SMS 子系统?

    #4. 可以更改为其他片上 RAM 空间? 如 M4F、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    [报价 userid=“35100" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541549/am625-q1-ospi-nor-sbl-boot-takes-too-long-during-startup/5944026 ]我看了那篇文章,没有找到详细说明。  几乎与较高内容相同。 详细步骤将有所帮助。

    您可以按照我在上一个答复中提到的步骤操作:

    在第 1 阶段的 syscfg 中为 A53 映像添加额外的引导加载程序实例,对于 R5 内核,加载 DM 应用程序而不是 SBL 第 2 阶段:

    -您还必须添加加载这些图像的代码,您可以将相同的代码从 stage-2 复制到 stage-1 :

    k3_main TexasInstruments/mcupsdk-core-k3··GitHub 上的 mcupsdk-core-k3/examples/drivers/boot/sbl_ospi_multistage/sbl_ospi_stage2/am62x-sk/r5fss0-0_nortos/main.c

    - 我们只有大约 240KB 的 HSMRAM 可用于 SBL ,所以如果您的 SBL appimage 超过此限制,您可能无法加载它。

    HSM RAM 是 256KB SMS 子系统吗?

    是的

    可以更改为其他片上 RAM 空间吗? 例如 M4F、 [/报价]

    这是不可能的、因为  ROM 代码会将 1 级代码加载到 HSM RAM 中、并且不会更改 ROM 代码。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    客户仅遵循第 1 阶段的诚信指南。 节省了大量时间、但在运行 CPU:A53 和启动之间仍然需要相当长的时间、即~200ms。

    #1。 假设它是 ATF 获取的、移除 ATF 可以节省大量时间。

    #2. 对于基于 RTOS 的用例、ATF 是必须还是必要的吗?

    #3. 这么长时间内它做了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    实际上不建议删除 ATF、如果客户在 300ms 内运行应用程序的用例得到满足、那么您不应该尝试删除它。

    我还认为、这段额外的时间 是由于打印 boot_profile 日志、打印这些日志所需的时间未包括在计算 SBL 总时间时、您还可以根据时间戳估算打印这些日志所需的时间。您是否可以尝试禁用日志并再次检查时序、 评论对以下 API 调用的调用:

    你也可以禁用 Sciclient 获取版本 API,这将节省大约 10 毫秒,它似乎不可能进一步优化启动时间,你可以要求他们现在尝试这 2 件事.

    此致。

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、认识、

    我们仅遵循您的完整性指南至第 1 阶段。  以下是串行端口日志数据、runCPU:A53 和启动之间仍然需要相当长的时间、因为这是一个简单的示例、最终示例将更大。 我们需要尽可能进行优化。  

    e2e.ti.com/.../teraterm_5F00_250728173938.log

    #1。 这么长时间内它做了什么?

    确实不建议删除 ATF

    #2. 为什么不建议删除 ATF? MCU SDK10 之前没有 ATF、似乎并非如此。

    #3. UART 打印需要一些时间、但很简单、我们可以看到在每条线路上花费的时间、我们可以在最终集成中禁用它。 但现在、请将其保留在此处以供参考。  

    [ 2025年07月28日 17:39:41.963]--或非 stage1-–05---
    [Flash 2025年07月28日 17:39:41.965] Flash_norOspiOpen ()-start
    [ 2025年07月28日 17:39:41.969]
    [SYSFW 固件版本 10.1.8--v10.01.08 (Fiery Fox) 2025年07月28日 17:39:41.969]
    [SYSFW 17:39:41.977] 2025年07月28日 固件版本 0xA.
    [SYSFW ABI 修订版 4.0 2025年07月28日 17:39:41.977]
    [ 2025年07月28日 17:39:41.978]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zegeng:

    请参阅以下文档、 了解 ATF 集成流程:AM62x MCU+ SDK:了解 A53 的 ATF 集成流程

    如果您要在没有 ATF 的情况下编译应用、则必须将 ATF_integrated_boot 设置为 no、而不是 yes、这将允许您在没有 ATF 的情况下编译应用: mcupsdk-core-k3/examples/hello_world/am62x-sk/a53ss0-0_freertos/gcc-Aarch64/makefile、位于 k3_next TexasInstruments/mcupsdk3-core-k3-k3 ··

    在大多数情况下、我认为仍可归因于打印日志、移除 ATF 可以为您节省 20-30ms。  

    请检查以下时间戳:

    打印这些日志本身大约需要 100ms、请注意、此次不计入 SBL 所用的总时间、如前所述、A53 在 SBL 完成执行且 DM 应用程序开始在 R5 上运行之前无法启动应用程序。 请注意、这将延迟 SBL 完成、并将属性为引导 A53 所需的总时间。  

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zegeng:

    添加了一些关于在没有 ATF 的情况下在 A53 上运行应用程序的注释。

    ATF (Arm Trusted Firmware) 用作所有 K3 平台的 ARMv8-A 内核上的初始启动代码。 这是来自 Arm 的建议顺序、用于:

    1.设置初始内核状态

    2.应用针对 Arm Cortex A53(来自 Arm)的勘误修复

    3.它将自身设置为 EL3 监视器处理程序

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components_ATF.html 

    在生产系统中、为了克服安全漏洞并确保按照 Arm 的建议遵循 A53 启动时的事件序列、需要执行这些操作。 对于评估、您可以跳过、但对于量产、建议这样做。

    此致

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 BU 团队的支持。

    更新:集成到单级 1 并删除 UART printf 后、启动时间可以暂时满足目标。  如果移除 ATF、或者它仍在考虑之中。