This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:构建 DRA821/J7200 R5F 固件样本的过程

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA829V, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546292/j721excpxevm-procedure-to-build-dra821-j7200-r5f-firmware-sample

器件型号:J721EXCPXEVM
Thread 中讨论的其他器件:DRA821DRA829、TDA4VM、DRA829V

工具/软件:

您好、

我正在查找构建在 DRA821 的 R5F 内核上运行的示例应用的说明。

我遇到了这个链接,它揭示了许多事情:

https://github.com/texasinstruments/processor-sdk-doc/blob/master/source/linux/Foundational_Components_ IPC_J7200.rst

其中说明了如何更新 tispl.bin 中的 R5F 固件二 进制文件、但没有说明如何构建 R5F 二进制文件//samples。

我希望能就此提供任何帮助。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您想要构建什么示例应用程序?

    如果是基于 PDK 的示例、我们有某些命令、如果是基于 MCAL 的另一组命令。

    您需要下载 RTOS SDK 并确定要在哪个内核上运行的示例应用程序。我可以进一步帮助您。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:

    感谢您的答复。

    网站上有[DRA829-J721E]的下载链接、但我想它是否适用于和 PROCESSOR-SDK-RTOS?

    支持的硬件列为“J721EXSOMXEVM  TDA4VM 和 DRA829V 插槽式模块上系统 (SoM)

    我们将 J7200XSOMG01EVM SOM 与 J721EXCP01EVM 配合使用。

    您能否提供用于 J7200 的 PROCESSOR-SDK-RTOS 下载链接?

    此致、
    Aiyappa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:

    搜索后、我可以在此处找到 PROCESSOR-SDK-RTOS 和 J7200:
    https://www.ti.com/tool//download/PROCESSOR-SDK-RTOS J7200-11.00.00.03

    我能够 使用调试信息构建 ethfw sample:..

    感谢您的支持。

    此致、
    Aiyappa.