This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:非对称多处理

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625-Q1, AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1545920/am620-q1-asymmetric-multiprocessing

器件型号:AM620-Q1
主题中讨论的其他器件:AM625-Q1

工具/软件:

我们将在下一个系统中使用该设计。

是否可以在 AM620-Q1 和 AM625-Q1 中使用非对称多处理?

我们希望在该芯片上使用 RTOS 和 Linux。

示例)

RTOS:音频

Linux:其他信号处理或显示或摄像头处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会将您的问题发送给我们的 IPC 专家以征求意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM62x 能够在 Linux A53 内核、M4F 内核上的 RTOS 或裸机、PRU 内核上的裸机代码上进行处理、然后在所有内核之间传递数据。 但是、我不是音频专家、因此我不确定我们是否在音频用例中评估了 M4F 性能。

    请再给我们一天左右的时间来讨论。 如果我们未在周中回复、请随时 ping 通该问题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回答。

    我知道我们可以在 A53 内核上使用 Linux、并在 M4F 内核上使用 RTOS。

    但是、我们可以在一个 A53 内核上使用 Linux、在另一个 A53 内核上使用 RTOS 吗?

    AM62x 具有四个 A53 内核。  

    是否可以在每个 A53 内核上运行不同的操作系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    正确。 如果使用管理程序、则可以在 A53 集群的一部分上运行 Linux、并在 A53 集群的另一部分上运行 RTOS。

    一般而言、我不建议在不使用管理程序的情况下划分 A53 集群、因为如果没有管理程序来协调资源使用、管理诸如缓存之类的共享资源会变得困难得多。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的团队是否与 Krithika & Sutton 有联系? 它们可以提供额外的指导。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我明白了。

    如果我们使用超级管理程序、我们会询问 Krithika & Sutton。

    此致、