This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:关于电子工程相关问题的咨询

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1543945/tda4vm-consultation-on-ee-related-issues

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好、
我目前正在对 ISP 进行调优、但遇到了一些问题。 我当前的 SDK 是 LinuxEdge AI-09_02_00_05。 如何启用 ee_mode?

1.我在中进行了以下修改

/opt/edgeai-gst-plugins/ext/tiovx/gsttiovxisp.c:静态常量 guint default_ee_mode = TIVX_VPAC_VISS_EE_MODE_OFF->TIVX_VPAC_VISS_EE_MODE_Y8;

然后运行/scripts/install_gst_plugins.sh. 测试后、ee_mode 未生效。  

2. 我也看到你在论坛上的答复。 我已经尝试了您建议的两种方法、但 EE 仍然不起作用。

请帮帮我。 我已经坚持了很长一段时间。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying:

    我假设这是参考的常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491791/faq-am62a7-how-to-enable-edge-enhancement-on-tda4x-am6xa/5729480?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Enable%20edge%20enhancement%20by%20setting%20ee_mode#

     此常见问题解答不使用 install_gst_plugins.sh、而是使用 install_ tiovx 要重新编译的_modules.sh。 可以使用 install_tiovx_modules.sh 重试方法 1 吗?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的 SDK 版本是 09-02-00-05。 文件/opt/edgeai-tiovx-modules /tiovx/viss_module.c src 不包含 ee_mode、因此使用 install_tiovx_modules.sh 进行重建没有任何作用。 此外、如常见问题解答中所述、9.2 及更高版本应该使用 GStreamer 来启用 ee_mode、我已经尝试过该项、但 EE 仍然不会生效。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying:

    用于测试的 GStreamer 流水线是否可以共享? 我想看看它是否有什么突出的,它将有助于复制您的设置.

    如您所述、是的、9.2 及更高版本应集成 ee_mode、因此 EE 意外不会生效。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是我的 GStreamer 命令。 您能帮我检查一下它是否有任何问题吗? 谢谢。

    gst-launch-1.0 \
    v4l2src device=/dev/video-ox03c10-cam0 io-mode=dmabuf-import ! \
    video/x-bayer, width=1920, height=1280, format=bggr12 ! \
    tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-ox03c10-subdev0 sensor-name=SENSOR_SONY_OX03C10_UB953_D3 \
    ee_mode=EE_MODE_Y8 dcc-isp-file=/opt/imaging/ox03c10/wdr/dcc_viss_wdr.bin \
    sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/ox03c10/wdr/dcc_2a_wdr.bin format-msb=11 sink_0::pool-size=8 src::pool-size=8 ! \
    video/x-raw, format=NV12, width=1920, height=1280 ! \
    kmssink driver-name=tidss sync=false

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying:

    规模。 同时、如果 SDK 中出现 9.2 和 11.0 之间的错误修复、请随时使用最新的 11.0 SDK 进行测试。  

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:

    非常感谢您的帮助。 但是、我仍然希望对版本 9.2 使用 EE 效果。 今天我尝试将 X3C 驱动程序、EdgeAI 组件和其他部件移植到版本 11.0、但遇到了许多错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying:

    到目前为止、在 9.2 SDK 中启用/禁用 ee_mode 时、未发现与您相同的任何可见更改。

    我确实查看了 ISP 的 gstreamer 插件的源代码、我确实发现了一些可疑的东西。

    将与团队一起检查 TDA4VM 是否应该支持 ee 模式(我假设支持)、但作为快速权变措施、您可以硬编码并重新编译 gstreamer 插件、以具有不同的 ee 模式默认值。

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takuma:

    非常感谢。 使用您提供的方法、我暂时解决了 EE 无效的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ying:

    感谢您的反馈! 我们将查看是否可以在未来的 SDK 中实现错误修复。 现在、是否可以按解决的方式关闭该螺纹?

    此致、

    Takuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、谢谢。