This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:SDK 11 中未找到 QT 工具 (qmake、RCC、MOC)

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529833/processor-sdk-j784s4-qt-tools-qmake-rcc-moc-not-found-in-sdk-11

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我们正在使用 SDK 11 在 J784s4 EVM 上创建 Qt 应用。 我们需要运行 Qt 编译器、包括 qmake、rcc、MOC、以便为资源、UI 和测试代码创建合适的文件。 我从 SDK 11 中的 Qt 示例开始(例如小工具-动画)、构建失败、因为它找不到 Qt 工具。  

下面是我们执行的步骤:

1.在 SDK 中获取环境设置文件的源文件 — 包含交叉编译器和 sysroot 目录的环境设置

2.运行 qmake 生成 makefile-失败,因为它找不到 qmake 命令

我在 SDK 软件包 (sudo find sysroot -name qmake -print) 中搜索了 SDK 11、返回的值为空。 该问题同时出现在预编译 SDK 软件包(在 Linux-Devkit 下)和我们自己的 Yocto Build SDK (meta-toochain-arago-tisdk) 中。 查看清单文件、qtbase-dev 在目标中列出、而不在主机清单中。 但命令也不在目标上。 我还查看了 nativesdk ipk 文件(假设安装在主机上)、无法找到对应的 ipk。  

相比之下、我尝试了 SDK 09.02。 Qmake、RCC 和 MOC 存在于 SDK9 中、位于 x86_64-Arago-Linux/usr/bin 下

一些人能否建议如何将这些 Qt 命令包含在 SDK 11 中?  

谢谢。

- Shige