This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:我们是否可以通过启用捕获模式使用 GPTIMER 来捕获 PWM 输入?

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542132/am5716-can-we-use-gptimer-to-capture-pwm-input-via-enable-capture-mode

器件型号:AM5716


工具/软件:

你(们)好  

我在 TRM 中搜索并找到 ECAP、可以使用计时器来捕获 PWM。 我的客户电路板没有 ECAP 引脚可用、因此这种情况下只能使用 GPtimer。

GPTIMER 具有可用于此目的的捕获模式。

我们是否有一个示例或任何可以为本案例推荐的指南? 谢谢

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zekun、

    不确定我们是否有这方面的示例。 我会看一下。

    正在使用什么软件?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue

    我们使用 RT-Linux SDK 9.2。  你有什么想法吗?

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zekun,

    据我所知、目前没有这种用法的示例、我认为这是一项以前未实施的功能。

    此致、  

    Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue

    TI 是否有 eCAP 示例来实现此 PWM 捕获功能?  

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zekun、  

    我今天不在办公室。 我将在下周回答您的问题。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zekun、

    内部也没有这方面的示例。 请参阅以下文章:

     关于:PROCESSOR-SDK-AM57X:ECAP 包含 PROCESSOR-SDK-LINUX 

    -Josue