工具/软件:
我目前正在使用 CCS 测试 AM6442 EVM 板。 我尝试从 MCU+ SDK v10.01 获得一个示例工程(基于 FreeRTOS)、我已经增强了该工程、以便在 R5F0_1 内核上从 DDR 运行、因为我已超过 MSRAM 空间。 工程编译顺利、但在 XDS110 调试接口中将其加载到内核后、没有任何内容。 程序处于运行状态、断点不会命中、当我暂停它时、它卡在 HwiP_armv7r_vectors_freertos_asm 中的 prefetch_abort_addr 调用中:

到目前为止、在我的研究中、我使用了 SoC 外设驱动程序--> SDK 帮助文件的 DDR 部分来创建和加载 board_ddrReginit.h 文件、但没有找到任何其他具体的帮助。
非常感谢有关此问题的任何帮助、我的 syscfg 和链接器信息如下:
与 DDR 相关的 SYSCFG 设置:


内存摘要显示:

我对的修改 Memory Configurator -> Section 在 linker.cmd 文件中生成以下结果:
很重要 
{ 
  .vectors :{ 
  }> R5F_VECS  , palign(8)  
  组 :  { 
  .text.hwi :{ 
  } palign(8) 
  .text.cache :{ 
  } palign(8) 
  .text.mpu:{ 
  } palign(8) 
  .text:abort :{ 
  } palign(8) 
  }> DDR_5RF01   
  组 :  { 
  .text:{ 
  } palign(8) 
  .rodata :{ 
  } palign(8) 
  }> DDR_5RF01   
  组 :  { 
  .data:{ 
  } palign(8) 
  }> DDR_5RF01   
  组 :  { 
  .bss :{ 
  } palign(8) 
  RUN_START (__BSS_START) 
  RUN_END (__BSS_END) 
  .sysmem :{ 
  } palign(8) 
  .stack :{ 
  } palign(8) 
  }> DDR_5RF01   
  组 :  { 
  .irqstack :{ 
    。 =。 +_IRQ_STACK_SIZE; 
  }对齐 (8) 
  RUN_START (__IRQ_STACK_START) 
  RUN_END (__IRQ_STACK_END) 
  .fiqstack :{ 
    。 =。 +__FIQ_STACK_SIZE; 
  }对齐 (8) 
  RUN_START (__FIQ_STACK_START) 
  RUN_END (__FIQ_STACK_END) 
  .svcstack :{ 
    。 =。 +_SVC_STACK_SIZE; 
  }对齐 (8) 
  RUN_START (__SVC_STACK_START) 
  RUN_END (__SVC_STACK_END) 
  .abortstack :{ 
    。 =。 +_ABORT_STACK_SIZE; 
  }对齐 (8) 
  RUN_START (__ABORT_STACK_START) 
  RUN_END (__ABORT_STACK_END) 
  .undefinedstack :{ 
    。 =。 +__undefined_stack_size; 
  }对齐 (8) 
  RUN_START (__undefined_stack_start) 
  RUN_END (_Undefined_stack_end) 
  }> MSRAM   
  组 :  { 
  .arm.exidx:{ 
  } palign(8) 
  .init_array:{ 
  } palign(8) 
  .fini_array:{ 
  } palign(8) 
  .text.boot:{ 
  } palign(8) 
  }> MSRAM   
  .bss.user_shared_mem (NoLoad):{ 
  }> USER_SHM_MEM    
  .bss.log_shared_mem (NoLoad):{ 
  }> LOG_SHM_MEM    
  .bss.ipc_vring_mem(空载):{ 
  }> RTOS_NORTOS_IPC_SHM_MEM    
  .bss.nocache (NoLoad):{ 
  }> MSRAM    
} 
移动数据 
{ 
  R5F_VECS  :origin = 0x0、长度= 0x40  
  R5F_TCMA  :origin = 0x40、长度= 0x7FC0  
  R5F_TCMB0  :origin = 0x41010000、长度= 0x8000  
  non_cache_MEM  :origin = 0x70040000、长度= 0x8000  
  MSRAM  :origin = 0x70000000、length = 0x40000  
  USER_SHM_MEM  :原点= 0x70050000、长度= 0x4000  
  Log_SHM_MEM  :原点= 0x70054000、长度= 0x4000  
  RTOS_NORTOS_IPC_SHM_MEM  :origin = 0x70048000、length = 0x8000  
  Flash  :origin = 0x60180000、length = 0x80000  
  DDR_5RF01  :origin = 0x80000000、length = 0x800000  
}