This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TDA4AEN-Q1:在便携式磁盘上构建 Yocto 并在不同的 PC 之间共享

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547747/faq-tda4aen-q1-build-yocto-on-portable-disk-and-share-between-different-pc

器件型号:TDA4AEN-Q1


工具/软件:

Yocto 构建需要良好的互联网连接、较大的存储空间、主机 PC 上的大型 DDR 存储器以及强大的 CPU。 对于没有强大服务器的小型组、可以在便携式设备(如可移动磁盘)上构建 Yocto 并在所有同事之间共享。  

此处介绍了如何在可移动磁盘上构建 Yocto、以及如何将该磁盘与其他 PC 内部构建的 Yocto 一起使用。  

Yocto 初始构建器

首先、外部磁盘必须格式化为 ext4。 通过 USB 端口插入磁盘后、磁盘可能会自动挂载到/media/USER /{disk name}。 请注意、构建 Yocto 会始终将您的用户名添加到生成的 makefile 和环境配置文件中。 为避免这种情况、请记住将磁盘卸载并将其重新安装到与您的用户名(如/opt)不相关的位置

重新安装后、正常构建 Yocto。  

对于在其他 PC 上使用磁盘:

由于路径已经写入外部磁盘中的 Yocto 项目、因此安装点应与初始 Yocto 构建器相同。 因此、您还应该从默认安装点卸载磁盘、并将其重新安装到初始构建器使用的相同安装点。

注意:您可以使用 Docker 进行相同操作。

如果在构建 Yocto 时遇到问题并希望有人为您构建 Yocto、也可以联系处理器的本地 FAE。

此致、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    这似乎是一个常见问题解答。 请将螺纹标记为已解决并锁定螺纹。

    此致、
    Jared