This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EDGE-AI-STUDIO:edgeai modelmaker 中的数据增强

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: EDGE-AI-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1546551/edge-ai-studio-data-augmentation-in-edgeai-modelmaker

部件号:EDGE-AI-STUDIO


工具/软件:

工程师、您好:

Edgeai 模型制造商支持 数据增强? 通过检查生成的模型 param.yaml、SAW Shuffle 适用于训练。 它是否支持更改图像角度、裁剪图像、调整各种亮度、对比度等变换

此致、
Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajan、

    否、工具不明确支持数据集增强。 某些模型(如 YOLOX)可能使用隐式执行增强(如拼接或缩放图像)的训练框架。 Edge AI Studio 目前不支持亮度、裁剪、对比度、噪声和其他效果等转换。 您需要在工具外部自行执行这些操作、并将这些图像上传到 Edge AI Studio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reese、

    Edge AI Studio 目前不支持亮度、裁剪、对比度、噪声和其他效果等变换

    我对你的答复有疑问。 您是指训练或 edgeai 接口中的数据增强。

    这种类似的代码存在于 edgeai modelmaker 中?

    transforms.Compose([
        transforms.RandomResizedCrop(224),
        transforms.RandomHorizontalFlip(),
        transforms.ColorJitter(brightness=0.2, contrast=0.2, saturation=0.2, hue=0.1),
        transforms.ToTensor(),
        transforms.Normalize(mean=[0.485, 0.456, 0.406], std=[0.229, 0.224, 0.225])
    ])

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajan、

    edgeai-modelmaker 不会在用户级公开接口。 您指向 edgeai-tensorlab 中的代码不是 edgeai-modelmaker 的一部分、该器件是 TI 支持的训练过程的用户界面。

    例如、搜索结果[0]显示您包含的代码、但这是其他开源工程的一部分、该工程被整合到 edgeai-tensorlab 中、不是 TI 此工具接口的一部分。  Edgeai-modelmaker 并不明确支持此功能、但如果您想修改源代码以包含更多增强、则可以像任何开源工程一样随意操作。  

    https://github.com/search?q=repo%3ATexasInstruments%2Fedgeai-tensorlab%20%20transforms.RandomHorizontalFlip()&type=code