This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:Yocto SDK 中没有 PROCESSOR_SDK

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547602/am62a7-no-processor_sdk-in-yocto-sdk

器件型号:AM62A7


工具/软件:

您好、

我目前正在研究 Processor SDK 10.01.00.05、以了解成像流水线中各个元件的使用情况。 接下来、我想使用 OpenVX 来配置流水线、为此、我使用 Yocto 目标 tisdk-core-bundle 构建了一个 SDK

遗憾的是、SDK 缺少 OpenVX 支持所需的文件、例如在目标器件上、下有几个标头/usr/include/processor_sdk、但我构建的 SDK 中不存在这些标头。

是否有人知道我的 Yocto 配置中可能缺少哪些内容、或者需要添加哪个元层/包以在 SDK 中添加 OpenVX 支持?