主题中讨论的其他器件:SK-AM62
工具/软件:
串行控制台输出:

U-Boot SPL 2025.01-00406-gcd91d7360181 (2025 年 3 月 25 日 — 16:14:37 +0000)
SYSFW ABI:4.0(固件版本 0x000b'11.0.7--v11.00.07 (Fancy Rat)')
将 DT 中的 A53 CPU 频率更改为 1250000000Hz (T 级
SPL 初始栈使用量:13424 字节
尝试从 MMC2 引导
MMC_LOAD_IMAGE_RAW_SECTOR:MMC 块读取错误
设备 1 上的分区 1 无效
SPL_REGISTER_FAT_DEVICE:FAT 寄存器错误-–1
SPL_LOAD_IMAGE_FAT:读取映像 tispl.bin 时出错、err -–1
SPL:无法从所有引导设备引导
###错误###请重置主板###
此问题的潜在原因是什么?需要执行哪些故障排除步骤来解决此问题?
谢谢!