This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721S2XSOMXEVM:J721S2:TDA4VE-Q1:GESI:PDK 中的 enet_loopback 示例入门

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547261/j721s2xsomxevm-j721s2-tda4ve-q1-gesi-getting-started-with-enet_loopback-example-in-pdk

器件型号:J721S2XSOMXEVM


工具/软件:

您好、

我尝试了解 enet_loopback 的工作原理、根据我的理解、如果我将 testPhyLoopback 设置 为 BTRUE、它应该使用 PHY 来执行环回测试、而不是 MAC;但在我的情况下、即使我将 testPhyLoopback 设置为 BTRUE、环回测试也会打印一切正常、并且即使没有电缆连接到 GESI 或 CPB 上的任何 RJ45 端口、测试也能成功运行。

我想知道、是否遗漏了某些内容、或者默认配置是否存在问题。

提前感谢

此致、
摩西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我试图了解 enet_loopback 的工作原理、根据我的理解、如果我将 testPhyLoopback 设置为 BTRUE、它应该使用 PHY 进行 环回测试、而不是 MAC;但在我的情况下、即使我将 testPhyLoopback 设置为 BTRUE、环回测试也会打印一切正常、并且测试在 CPB[GESI 端口或没有连接到 CPB]。

    无需连接电缆、MOVENT PHY 配置为环回模式、您将获得链路接通。

    我想知道、如果我错过了什么、或者缺省配置有什么问题。

    否、即使未连接 RJ45 电缆、该器件也能正常工作。

    此致、
    Sudheer

    [/quote]