This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721S2XSOMXEVM:J721S2:TDA4VE-Q1:enet_loopback 示例中的 Eth 配置映射到 GESI 端口

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547228/j721s2xsomxevm-j721s2-tda4ve-q1-mapping-of-eth-config-in-enet_loopback-example-to-gesi-ports

器件型号:J721S2XSOMXEVM


工具/软件:

您好、

我想知道如何将 GESI Eth 端口映射到示例以太网应用配置;例如、环回示例具有以下静态配置:
*enetType = ENET_CPSW_2G;
*instId = 1U;
*boardId = ENETBOARD_GESI;
*expPort = ENETBOARD_EXP_PORT_GESI;
*macPort = ENET_MAC_PORT_1;
*macMode = Rgmi;

GESI 板上有五个第 E 个端口、即 J23 (1)、J21 (2)、J20 (2);如何知道 GESI 板上的哪个端口是指该端口?

提前感谢。


此致、
摩西